This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:在计算机之间移动时更改了项目属性。

Guru**** 2689365 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200188/ccstudio3-project-properties-changed-when-moved-between-computers

器件型号:CCSTUDIO3
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我的同事压缩了我们的项目并将其放入我的共享文件夹中。 我创建了一个新的工作区、并将提取的项目放入其中。 我们都使用 CCS 11.1、但我们的项目属性不同。 下面是他刚刚给我的屏幕截图:

它显示他正在使用 C2000Ware_4_01。

现在、这里是我在计算机上看到的同一导入工程的工程属性的屏幕截图。 我展示了完全不同的 include 文件、而且产品也不同。

这是怎么做的? 询问想知道的人。 我真的需要一些帮助、因为如果您知道我的意思、这是我目前拥有的唯一项目。