This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:SCI 通信问题

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200104/tmdscncd28335-problem-with-sci-communication

器件型号:TMDSCNCD28335

大家好、

您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?

1个月前、我从 TI 网站购买了 F28335 controlCARD。

但我的 SCI 通信有问题

当我与 PSIM 一起使用时、通信总是失败。


与我之前从未遇到过的问题相比、

我购买了4个 controlCARD、但我只找到了1个。

我尝试通过板载 RS-232 (GPIO 28、29 SCI-A)使用 SCI 通信

  每次 MCU 启动几秒钟后、通信都会丢失、数据会失真。

我尝试向另一个 controlCARD 构建相同的代码和环境、但没有问题。

我正在与我们的客户核实哪些 controlCARD 正在工作、哪些不工作。 我将在他回答后发布更新。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我有几个问题可以帮助澄清问题、

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200104/tmdscncd28335-problem-with-sci-communication "]当我与 PSIM 一起使用时,通信路会失败。

    没有 PSIM 时是否总是失败? 使用 PSIM 是否涉及 SCI?

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200104/tmdscncd28335-problem-with-sci-communication "]我购买了4个 controlCARD、但我只找到了一个。

    这是否意味着只有四个中的一个工作正常、还是只有四个中的一个工作失败?

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200104/tmdscncd28335-problem-with-sci-communication "]  每次 MCU 启动几秒钟后、通信都会丢失、数据会失真。

    所有 controlCARD 均使用相同的集线站、还是每个集线站都有自己的集线站? (或者客户是否在使用其他产品)? SCI 是否报告任何错误?

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200104/tmdscncd28335-problem-with-sci-communication "]我尝试在另一个 controlCARD 中构建相同的代码和相同的环境,但没有问题。

    是否已将 controlCARD 上的开关与正常工作的开关进行了比较?

    此致、

    Marlyn