主题中讨论的其他器件:C2000WARE
位置 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\device_support\f28066\examples\c28\hrCAP_CAPTURE_PWM 未按预期运行、它在372行停止;ESTOP0。
2.如何使用 HCAPCLK 周期计数(正常模式下为 HCAPCNTRISE0,高分辨率模式下为 PeriodWidthRise0)获得以秒为单位的时间,是否正确地将计数除以 HCAPCLK 频率?
SYSCLKOUT 的最大频率为90MHz,在高分辨率模式下,需要 HRCAP_Cal (),频率范围为98至120MHz;所以我们不能在高分辨率模式下提供 SYSCLK?