This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:稳压器 EtherCAT

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199943/tms320f28388d-reg-ethercat

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDXIDDK379D

大家好、  

我们将考虑 TMS320F28388D 和 PHY DP83826IRHBR

对于 EtherCAT 至关重要的电机控制项目之一。  

我们想知道固件开发(尤其是 驱动程序方面)堆栈开发状态。  

它是否达到 了什么级别。 可以有人建议好的基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    [引用 userid="553956" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199943/tms320f28388d-reg-ethercat "]我们正在考虑使用 TMS320F28388D 和 PHY DP83826IRHBR[/QUER]

    有关原理图设计指南、请参阅器件数据表和本应用手册 :https://www.ti.com/lit/snla344

    [引用 userid="553956" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199943/tms320f28388d-reg-ethercat ]我们想知道固件开发(特别是 驱动程序方面)堆栈开发状态。  [/报价]

    我可以提到两个参考。

    1. C2000WARE 中提供了利用 Beckhoff 从站协议栈(SSC 工具)的 EtherCAT 软件示例
      1. 请参阅目录:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\docs
    2. 有一个基于 EtherCAT 的互联伺服驱动器示例解决方案应用手册: https://www.ti.com/lit/spracm9
      1. C2000 MCSDK 中提供了软件:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_01_00_00\solutions\tdxiddk379d

    最棒的

    Kevin