This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:9.3.2闪存映射

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191908/tms320f28377d-9-3-2-flash-memory-map

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

在 sprs880o_TMS320F2837xD 双核微控制器数据表(修订版 O)中、我找到了以下描述:

这让我感到困惑。

例如、将闪存内核加载到 RAM 中、而不是对闪存进行编程。 这似乎是一场冲突。

请您解释一下吗?

--

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    这意味着: 在执行闪存内核以执行擦除和编程操作之前、应该将其加载到 RAM 中。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    请注意: 2月23日之前我不在办公室。  如 有其他问题,请於二月二十三日作出答覆。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    我正在关闭此帖子、因为我没有收到您的回复。  如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi