This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于编程 IC TMS320F28377S 下面的错误显示

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191398/tms320f28377s-for-prograimming-ic-tms320f28377s-below-error-shows

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

用于编程 IC 的 TMS320F28377S 下面的错误显示。

闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat (相同器件上的 STATCMD)值= 1040。

文件加载器:内存写入失败:未知错误

示例指导我们解决这些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    错误消息显示设备已锁定。  请在 GUI 中输入密码并解锁器件、以便能够使用 UniFlash 工具执行闪存操作。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    请注意: 2月23日之前我不在办公室。  如 有其他问题,请於二月二十三日作出答覆。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    我正在关闭此帖子、因为我没有收到您的回复。

    如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi