This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLB 输入选择

Guru**** 2106445 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200459/tms320f28379d-clb-input-selection

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我想使用 TMS320F28379D IC 的 CLB 功能。 CLB 模块是否有任何特殊的引脚? 我能否随机连接输入和输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    进入 CLB 的输入主要来自其他外设。 如果您希望使用 GPIO 输入进入 CLB、可以结合使用 INPUTXBAR 和 CLB XBAR 来将这些信号路由到 CLB 中。  

    请参阅 C2000 Academy 中的 CLB 模块、因为将输入路由到 CLB 的主题在该资源 中有很好的介绍:https://dev.ti.com/tirex/global?id=c2000Academy

    此致、

    Peter