This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:ESP32和 C2000 F28035之间的 SPI 通信

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200385/tms320f28035-spi-communication-between-esp32-and-c2000-f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我正在尝试在 esp32和 F28035之间发送数据、其中 TI 是主器件。 我无法确定如何将数据从 F28035发送到 esp32。 有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载 C2000ware 并参考此处提供的示例项目:

    C:\ti\c2000Ware_4_03_00_00\device_support\f2803x\examples\c28

    请参阅示例"SPI_LOOP"和"SPI_LOOP_INTERRUPTS"。