This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:编译器错误消息。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200400/tms320f28386s-compiler-error-message

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我们使用的是 CCS 11.1

突然、我之前所有的工作项目都给了我这个错误:

此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 22.6.0.LTS [c2000]。

我没有安装该编译器。 您能不能说我为什么会遇到这个错误、以及如何解决这个问题? 我尝试了清理项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您可以从此处下载并安装:

    https://www.ti.com/tool/C2000-CGT

    您是否正在尝试4.03.00.00中的最新 C2000Ware 示例? 此版本需要 CCS 12.2.0、它将安装编译器版本22.6.0_LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您发帖。

    我不想切换编译器、因为其他人都在使用21.6。 我更想知道为什么 CCS 告诉我、我的项目是使用22.6构建的、而我的 PC 上甚至没有安装该项目。 是否有办法解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这 是您当前的项目还是正在尝试从 C2000Ware SDK 4.03.00.00导入新项目?

    如果这是您的现有工程、您能否转到工程编译设置并查看是否选择了编译器版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Santosh。

    您能告诉我12个项目、有些项目我一个多月没有提到、它们的编译器版本是如何更改的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我不确定如何在不触摸项目设置的情况下更改项目设置。 所有项目都在同一工作区中吗?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我尚未看到它将自动更改项目设置。

    您能否将项目的图片发送到自动更改的位置?