This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCP 程序

Guru**** 2522990 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199597/tcp-program

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好

TI 是否有任何与 TCP 通信的示例? 我只看到 C2000ware 中的 UDP 示例。

谢谢

Yifu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yifu、  

    有一个基于 LWIP TCP/IP 堆栈的 Web 服务器示例(enet_lwip)位于  \libraries\communications\ethernet/third_parti\lwip\examples。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否有任何文件可以说明如何使用这些文件? 其中有千行代码

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yifu、  

    我们为 lwIP 示例(enet_lwip)提供了一个 Readme.txt。  

    lwIP 是开源 TCP/IP 堆栈。 有关 lwIP 的更多详细信息、请参阅 lwIP 网页、网址 为:http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/

    此致

    Siddharth