This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:OTP 程序特性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034, TMS320F280033, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206580/tms320f280034-otp-program-feature

器件型号:TMS320F280034x 和  TMS320F280033x

尊敬的 TMS320F280034 和  TMS320F280033 用户:

此帖子于2023年3月15日发布。

TMS320F28003x 闪存 API (TMS320F28003x 闪存 API 版本1.58.10.00)、Uniflash (v8.2及更低版本)和 CCS 闪存插件(CCS v12.2及更低版本)不支持 TMS320F280034x/33x 器件中的 OTP 编程。

我们将发布更新以支持相同的内容。

同时、用户可以 通过 E2E 上的友谊请求与我联系、获取更新的文件以支持 OTP 编程。

2023年3月23日更新:  我们现在能够在 CCSv12.3基本版本本身中添加 F280034/33 OTP 编程支持–计划在4月3日发布  2023。 这意味着、当 用户 安装 CCSv12.3时、  默认情况下该系统支持 TMS320F280034和 TMS320F280033。  因此、我们建议用户对  TMS320F280034 和 TMS320F280033  器件使用 CCSv 12.3。

谢谢。此致、
Vamsi

谢谢。此致、
Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

       感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些版本是否有任何进度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我会检查并告诉你。

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    CCS 版本现定于4月10周发布。

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uniflash 也支持该功能时是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    Uniflash 的下一个版本计划在5月1周内发布。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    您能否确认新版本的 Uniflash (8.3.0)支持该功能?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我不在办公室。  但是、我收到8.3支持该协议的通知。  您觉得有什么问题吗?

    谢谢。此致、
    Vamsi