This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:带 DRV8305-BoosterPack 的 LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228336/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-with-drv8305-boosterpack

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

我正在使用  DRV8305-BoosterPack 将一个 Simulink 代码通过 Matlab 加载到 Launchpad 28069m 中。 我按照这里所述的所有指令(https://www.mathworks.com/help/mcb/gs/hardware-connections.html#mw_8a869325-5b0d-4631-afd5-05a23622cc5c)、代码已成功构建和加载、但在运行主机模型时电机未运行。 我认为问题与跳线状态有关。 您有什么建议? 因为我之前烧了一个板,我花了很多时间,不知道这个。 我真的需要转移到另一个步骤。 感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试按照上述链接上的说明设置开关、并首先检查输出信号、而无需先连接电机。

    如果您还有任何关于 Simulink 的问题、则可以在 Mathworks 技术论坛上发布您的问题。