This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:IC 标记不匹配:F28475与 F28375?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228705/tms320f28375d-mismatch-in-ic-marking-f28475-vs-f28375

器件型号:TMS320F28375D

团队、

客户从获得5U 样片 TI.com 下单 但 IC 标记不是我们在数据表的标记命名规则中记录的。
您能否确认这些 IC 真的是 TMS320F28375DPTPT?
(我想在生产时会出现 IC 标记错误、我们保留了这些 IC 作为样片。 对吗?)
如果需要、我可以离线发送密封袋上的标签图片。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将通过电子邮件与您联系以解决此问题、因为这是一篇公开帖子。 我将关闭该主题。

    此致、

    Omer Amir