This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:TMS320F28032

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228386/tms320f28032-tms320f28032

器件型号:TMS320F28032

您好、我昨天问过这个问题、但是我可能没有完成表单、因为我没有看到我的问题发布。 因此,我会再次提出。

当使用 TI, TMS320F28032微控制器时,我是否可以使用 GPIO30[ CANRXA [ I ]端口[ pin 33 ]来偏置[ MMBT3904WT1 ]上的晶体管?

如果我改用 GPIO31 [ CANTXA [ O ]端口[ pin 32 ],会更好吗?

我之所以提出这个问题,是因为数据表将 CANRXA 列为输入[ I ],而将 CANTXA 列为输出[ O ]。 " I "和" O "标签是否仅涉及将这些端口连接到通信设备?

谢谢、大家好。

Robert J. ***

robert.***@rockwellautomation.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我不熟悉使用 GPIO 来偏置晶体管、您是尝试专门使用 CAN 来偏置晶体管、还是仅使用 GPIO 本身?

    是" i "和" O "标签,仅关于将这些端口连接到通信设备?

    是的、正确;RX 是输入、TX 是输出、但可以将 GPIO 配置为不用于 CAN 外设。

    此致、

    Omer Amir