This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:引导 ROM 代码如何工作

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225057/tms320f28377d-how-boot-rom-code-works

器件型号:TMS320F28377D

您好!

通读技术参考手册 SPRUHM8H 第4.7节、该图显示、引导 ROM 在 POR 后执行以下步骤:  

-PLL 设置

–初始化所有 RAM

-dcsm 初始化

-旁路 PLL

-使 CPU2退出复位  

-选择引导模式

考虑到我们选择闪存引导、这是否意味着 CPU2在到达闪存起点(假设为0x80000)时已退出复位? 上述代码的执行与引导模式无关?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobind。

    我想您指的是 CPU1引导、同时在 CPU1引导流程期间使 CPU2解除复位。 对吧?

    TRM 中介绍了此流程:

    是的、无论引导模式如何、上述代码都会执行。  

    -Kedar