This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H22C:其中 CAN ES 寄存器中的 PDA 位

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H22C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225378/f28m35h22c-where-is-pda-bit-in-can-es-register

器件型号:F28M35H22C

大家好、

我看到在 CAN ES 寄存器中有 PDA 位的描述、但在 CAN ES 寄存器中看不到 PDA 位。

您能告诉我 PDA 位在哪里吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

        断电特性被保留。 从所有较新器件的 DCAN 章节中删除了该章节、但并未针对 F28M35H22C 执行该操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    客户 希望确保:对于较新的 F28M35x 产品、DCAN 没有断电和唤醒功能? CAN CTL 寄存器中的 WUBA/PDR 位和 CAN ES 寄存器中的 WakeUpPnd/PDA 位是否为保留位?  

    不过、我们使用 F28M35H22C 产品、它是否具有断电和唤醒功能? 我仍然想问、哪一个是对应的 PDA 位?

    此外、对于全局低功耗模式、旧版 F28M35x 产品是否仍然提供该模式、而新产品中是否删除了该模式?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于较新的 F28M35x 产品,DCAN 没有断电和唤醒功能?

    它不是关于"较新"或"较旧"。 器件中没有发生任何变化。

    CAN CTL 寄存器中的 WUBA/PDR 位和 CAN ES 寄存器中的 WakeUpPnd/PDA 位是否为保留位?  [/报价]

    可以。

    然而,我们使用的是 F28M35H22C 产品,它是否具有断电和唤醒功能? I [/报价]

    DCAN 模块的本地断电功能用处不大、因为实现的节能可以忽略不计。 您可以在器件总电流为300mA 或更高时节省1mA 或2mA 的电流。  

    Unknown 说:
    此外、在全局低功耗模式下、旧版 F28M35x 产品是否仍然可以使用该模式、新产品中是否删除了该模式?  [/报价]

    如果您指的是睡眠空闲、睡眠待机等、它们有很多可用性。 任何版本的器件中都不会删除任何内容。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    谢谢你的答复。

    客户需要再次确认、以避免芯片和手册之间出现不一致的问题。

    根据答复:

    1. F28M35x 中的 DCAN 模块、无论是新产品还是旧产品、CAN CTL 寄存器的 WUBA/PDR 位和芯片 CAN ES 寄存器的 WakeUpPnd/PDA 位都为保留位。 您无需关注手册中的说明、对吧?

    F28M35x 中的 DCAN 模块、无论是新产品还是旧产品、都始终具有全局断电模式(睡眠/深度睡眠)和全局断电模式唤醒的功能? 这与 DCAN 中的哪个寄存器相关? 如果支持全局断电模式和从全局断电模式唤醒、因为之前的回复说 WakeUpPnd 位为保留位、为什么手动在"从全局断电模式唤醒"中提到 CAN ES 寄存器的 WakeUpPnd 位可以观察到?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. F28M35x 中的 DCAN 模块、无论它是新产品还是旧产品、CAN CTL 寄存器中的 WUBA/PDR 位和芯片中 CAN ES 寄存器中的 WakeUpPnd/PDA 位都为保留位。 所以你不需要关心手册中的描述,是这样吗?

    是的。

    2. F28M35x 中的 DCAN 模块、无论是新产品还是旧产品、都始终具有全局断电模式(睡眠/深度睡眠)和从全局断电模式唤醒的功能吗?

    是的、睡眠状态适用于整个器件、而不仅仅是 CAN 模块。

    DCAN 中的哪个寄存器与此相关?

    这些状态与 DCAN 无关。

    如果全局断电模式和从全局断电模式唤醒功能,由于之前的回复说 WakeUpPnd 位为保留位,为什么手动说明在"从全局断电模式唤醒"中可以观察到 CAN ES 寄存器 WakeUpPnd 位?

    如前所述、DCAN 模块的本地断电模式用处不大、因为它不会实现任何明显的电流节省。 因此、本地断电模式被保留。