This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CAN 总线和以太网端口

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225775/tms320f28379d-can-bus-and-ethernet-port

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

我目前正在使用 TMS320F28379D 的 CAN 总线。 但是、该控制器不支持以太网端口。 它是电机控制和电力电子产品的出色控制器。  

1.是否有任何方法可以使用外部硬件(首选开发套件)和 TMS320F28379D 进行以太网通信?

我想通过 TCP/IP 协议开发远程自动化。  

2.任何基于开发板的解决方案都最好像 LAUNCHXL-F28379D 开发套件一样。

或  

3.任何一款紧凑型开发套件(如  STM32H743/753/742)都可以用于 电机控制和电力电子解决方案,并具有以太网和 CAN 总线功能?