This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:电源管理

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227665/tms320f28335-power-management

器件型号:TMS320F28335

尊敬的专家、我正在进行定制 TMS320F28335卡设计。 我想使用 LDO (低压差 IC)为微控制器供电。 我想使用两个 LDO IC (1.8V LDO 和3.3V LDO)。 1.8V 源自3.3V、3.3V 源自5V 电源。 我的问题是、如果我想以150 MHz 的频率操作微控制器、可以使用1.8 V 电压吗? TMS320F28335产品说明书中提到、150MHz 运行建议1.9V 额定电压(请参阅页面编号:34)。 如果我想在150MHz 下运行、是否可以使用1.8V 电压、因为市场上有1.9V 固定 LDO? 此致、Rajesh Bn。

www.ti.com/.../sprs439q.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

                   否 对于150MHz 运行频率、必须为1.9v。 true、允许最小电压为1.805v。 但是、如果您使用1.8V LDO、则无法确保电压永远不会降至1.8V 以下。 内核电流消耗的突然增加(比如在 PLL 切换至150MHz 时可能发生这种情况)可能会导致电压低于1.8V、从而违反数据表规范。 1.9v 值是在跨工艺和温度角的广泛特性分析后确定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,先生! 关于 LDO 的额定电流、保守而言、您应该选择多大的额定电流来选择1.8V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.9v 总电流为315 + 35 = 350mA。 请注意、这是数据表中所示测试条件下的电流。 这些测试条件可以很好地表示大多数用例。 假定您的电路板上没有其它元件使用1.9v、并且 F28335是唯一使用1.9v 的器件、额定电流为500mA 的 LDO 应该较好。 请注意、您还需要考虑浪涌电流、而不仅仅是稳态电流、因此在 LDO 中拥有足够的裕度始终是一个不错的主意。