This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TMS320F280025

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227899/tms320f280025-tms320f280025

器件型号:TMS320F280025

大家好

我将 MCU 用于我的数字降压转换器。 EPWM 在200kHz 的频率下运行、ADC Tigger Source/ISR 也会链接到 EPWM。

是否可以将 EPWM 的开关频率@ 200kHz 但将 ADC 触发器/ISR @100KHz 保持在该模式下。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以选择使用 ETPS 寄存器 位从 ePWM 模块预分频 SOC 信号生成。 这样、您就可以将 SOC 的 ADC 触发器配置为 EPWM 开关频率的一半。

    谢谢。
    Aditya.