This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2534300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1221210/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的先生:

我想从 USB 刷写固件、 但  主机未检测到控制卡、因为它未在设备管理器中列出。 如果我通过在0xD00编辑0x0C 来使用调试器、则会检测到调试器 、但我希望使用独立模式、以便用户可以在没有 JTAG 的情况下从主机刷写固件。

我在这个论坛上听过前面的答案、所以我选择 Z1-bootctrl 启动引导模式、然后选择   Z1-BOOTCTRL 值:     0x2D2D0C5AHex

引导引脚= GPIO44

引导模式= USB 引导(0x0C)

KEY =默认值(0x5A)

根据公式:   BMSP1/BMSP0 = Hex (GPIO +1) Dec  

= 十六进制(44+1)解码

= 十六进制(45)十进制  

BMSP1/BMSP0 = 2DHex

引导模式:SB Boot = 0x0CHex

关键字:     默认值   = 0x5AHex


高电平启动电路板时看到的波形。

它不会从 USB 引导启动、甚至未在设备管理中列出。 我想在 USB 引导模式下启动控制卡、因此我成功烧坏了 Z1-OTP bootctrl 寄存器。  您可以看到该值完全刻录在 Z1-BootCtrl 中。

请推荐该问题的解决方案。