This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F28034的烘烤条件

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225556/tms320f28034-baking-conditions-for-tms320f28034

器件型号:TMS320F28034

TMS320F28034的烘烤条件和烘烤要求有哪些? 耐温性是多少?环境要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf 应提供所需的信息。 另一个有用的网站是 https://www.ti.com/support-packaging/packaging.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Hareesh;

    我的   n`t  ,www.ti.com/.../spraby1a.pdf 无法解决他们的问题     。他们只是想知道烘焙时间和烘焙温度28034,但我没有找到相关的信息 您能帮我们看一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hareesh;

          。你可以看到,在这张图中,它只是显示了预热和回流焊的时间和温度,没有烘烤时间和温度,所以请 帮助  确认它,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装是什么? 请提供完整的器件型号。  

    ‘"温度"的关键问题是器件的封装方式。 如果是卷带包装、T&R 使用的塑料可能是温度的限制因素、而不会改变属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件 型号:TMS320F28034PNT,它需要在回流焊接前进行烘烤。 一些芯片将烤箱温度设置为80°C±10°C、烘烤时间为2H-4h。 。想要知道烘烤时间和烘烤温度28034 μ m 烘烤时间和温度要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零件是否以塑料托盘包装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我咨询了一位质量专家、得到了以下反馈:

    "我们发送器件的 TI 托盘的额定温度为150'C 假设这是未装尼龙的 TI 托盘+装置、则可以使用4小时 x 150'C  如果只能在125°C 下烘干、可烘烤12小时、直至完全干燥。"