This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:我是否可以使用 FB1111-0141 (允许 SPI) EtherCAT 控制器与 TMS320F28335进行通信?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227449/tms320f28335-can-i-use-fb1111-0141-which-allows-spi-ethercat-controller-to-communicate-with-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

我的问题是、我们可以使用 ET1100附带的 FB1111-0141并允许通过 SPI 通信与 tm320f28335进行 EtherCAT 连接吗?我是否需要任何从站堆栈?