This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:EBC

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227477/tms320f28386d-ebc

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

TI 是否提供 增强型总线比较器单元的用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EBC 是 ERAD 的子模块。 您可以在 TRM 的14.7.1节"ERAD 示例"中找到 ERAD 示例文档

    www.ti.com/.../SPRUII0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Kier 所说、TRM 中记录了 C2000Ware 中存在的示例。 erad_ex2_bus_monitor 是显示如何使用 EBC 的基本示例。