This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:当前堆栈地址

Guru**** 2553990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227582/tms320f28386d-current-stack-address

器件型号:TMS320F28386D

我将使用 erad_ex3_stack_overflow_detect 示例、 这是无操作系统示例。

一个问题:如何检查当前堆栈地址?

有一个变量 或指针可以显示它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    是否有变量 或指针可以显示?

    是、堆栈指针寄存器(SP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:在哪里可以检查和更改堆栈起始地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它由链接器脚本文件(.cmd)进行控制。

    查找与此类似的行:

        .stack               : >  RAMM0S

    您可以检查其在.map 文件中的位置:

    .stack     0    00000128    00000100     UNINITIALIZED
                      00000128    00000100     --HOLE--