This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:编译 EnDat 22 PM 库的源代码

Guru**** 2818545 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226402/tms320f28379d-compiling-source-code-of-endat-22-pm-library

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们已收到 EnDat22 PM 库的源代码("endat22_v2_00_00beta")。

我们尝试导入该文件夹、在对路径进行重新定义后、创建了库、但在编译后处理过程中也出现错误:

 

建立目标:"c:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/libraries/position_sensing/endat22/lib/pm_endat22_lib_f2837x.lib

调用:C2000归档器

"C:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/ar2000 " r "C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/libraries/position_sensing/endat22/lib/pm_endat22_lib_f2837x.lib "./pm_endat22_crc.obj"./syscfg/clb_config.obj "./syscfg/clb_sim.obj "./pm_endat22_source.obj"

  => 新存档"C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/libraries/position_sensing/endat22/lib/pm_endat22_lib_f2837x.lib

 => 构建归档文件"C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/libraries/position_sensing/endat22/lib/pm_endat22_lib_f2837x.lib

已完成构建目标:"c:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/libraries/position_sensing/endat22/lib/pm_endat22_lib_f2837x.lib "

 

mkdir "C:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/simulation "

Makefile:154:目标"编译后"的食谱失败

Process_BEGIN: CreateProcesses(NULL,./simulation/simulation_output.exe ,..) 失败。

 

子目录或文件 C:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/simulation 已存在。

gmake[1]:[post-build]错误1 (已忽略)

C:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/syscfg/clb_sim.cpp:8:21:致命错误:SystemC.h:没有这样的文件或目录

编译终止。

gmake[1]:[post-build]错误1 (已忽略)

G++:错误:C:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/simulation/clb_sim.o:没有这样的文件或目录

G++:错误:C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_FSM_SC_model.o:没有这样的文件或目录

G++:错误:C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_HLC_SC_model.o:没有这样的文件或目录

G++:错误:C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_LUT4_SC_model.o:没有这样的文件或目录

G++:错误:C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_OutputLUT_SC_model.o:没有这样的文件或目录

G++:错误:C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_counter_SC_model.o:没有这样的文件或目录

gmake[1]:[post-build]错误1 (已忽略)

gmake[1]:[post-build]错误2 (已忽略)

C:/TDM-GCC-64/bin/g++ -c -DCLB_Sim -IC:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc-2.3.3/src   /Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/simulation/clb_sim.o -IC:-IC:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib -IC:/TDM-GCC-64/bin/include -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -md -MP -mfc:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/simulation/clb_sim.d -mtc:-IC:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/syscfg -fno-streadatics:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/syscfg/clb_sim.cpp -c:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/simulation/clb_sim.o -fno-C:stadross -C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/include

Makefile:154:目标"编译后"的食谱失败

C:/TDM-GCC-64/bin/g++-DCLB_Sim -DF2837xD -og -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -wl、-map、C:-LC:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_FSM_SC_model.o /Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_OutputLUT_SC_model.o -oC:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_HLC_SC_model.o /Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_counter_SC_model.o C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc/src/CLB_LUT4_SC_model.o C:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/simulation/clb_sim.o C:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/simulation/simulation_output.map C:/Projects/CCS_Workspace/endat22_v2_00_00beta/c2000ware/utilities/clb_tool/clb_syscfg/systemc-2.3.3/build/src C:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/simulation/simulation_output.exe -WL、--start-group -lsystemc-end -wl、-wl

Makefile:154:目标"编译后"的食谱失败

/simulation/simulation_output.exe

Makefile:154:目标"编译后"的食谱失败

C:"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/dot_file_libraries/clbDotUtility.js " C :/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg "C:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/syscfg " C:/ti/ccs1220/ccs/tools/node/node.exe "C:/Projects/CCS_Workspace/pm_endat22_lib/RELEASE/syscfg/clb.dot "

创建了 CLB 方框图 SVG!

已创建 CLB 方框图 HTML!

您能给我们提供一些提示吗? 编译成功缺少什么?  

 

谢谢、此致。

米歇尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像归档文件(lib)是为了 CLA 仿真而构建的后处理资料、可以将其忽略。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    谢谢你。 我有点期待,但我 希望得到确认。

    祝您度过美好的一天!

    米歇尔