This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为 F28388D 编程/设置 ADC/SOC

Guru**** 2836430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228425/tms320f28388d-program-setup-a-adc-soc-for-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

您好!

根据 F28388D 的数据表、ADC 中有4个 ADC、每个 ADC 有16个 SOC、因此总共有64个 SOC。 是这样吗?

因此、如果我想设置 ADC-A 的 SOC3以获取引脚 ADCINA5 (337焊球 ZWT 封装的品脱# T3)上的模拟信号。 以下 C 语言陈述是否正确?   

ADC_setupSOC (ADCA_BASE、ADC_SOC_Number3、ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA、ADC_CH_ADCIN5、80u);

我是否还可以设置 ADC-A 的 SOC5以获取引脚  ADCINA5 (337焊球 ZWT 封装的品脱# T3)上的模拟信号? C 语言语句如下?   

ADC_setupSOC (ADCA_BASE、ADC_SOC_Number5、ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA、ADC_CH_ADCIN5、80u);

谢谢  

李文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen

    16个 SOC 中的每一个均可单独设置、并可分配给任何 ADC 输入通道。  所有或部分 SOC 也可以只分配给一个输入通道,如上文 C 函数 ADC_setupSOC()中所述。

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约瑟;

    感谢您的快速响应!

    只是想确认一下:所以我的两项 C 语言陈述都是合法的、正确吗?

    ADC_setupSOC (ADCA_BASE、ADC_SOC_Number3、ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA、ADC_CH_ADCIN5、80u);

    ADC_setupSOC (ADCA_BASE、ADC_SOC_Number5、ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA、ADC_CH_ADCIN5、80u);

    此致

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen

    是的、两种 C 语言声明都是合法的。

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约瑟;

    再次感谢!

    韦恩