This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IEC60730SWPACKAGES:经 UL 认证需要内部时钟校准

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227250/iec60730swpackages-calibration-of-the-internal-clocks-is-required-for-ul-certification

部件号:IEC60730SWPACKAGES

尊敬的专家:

 根据基于 F28035的 UL 认证、我的客户需要进行时钟校准。  它们是否可以 使用 CPU 计时器和看门狗计数器进行比较以进行时钟校准? 或者、 IEC60730库的 TEST_振 荡器部分是否  实际上校准了两个内部振荡器时钟?

顺便说一下、我发现 F2800137和 F280039C 具有执行 时钟校准的 DCC 模块。 DCC 模块能否比较两个内部振荡器时钟?

Br

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否看过了 STL_振 荡器_TEST? 它提供了使用 HRPWM 校准函数(SFO)测试时钟的选项和使用 CPU 计时器2测试时钟的选项。 CPU Timer 2可以配置为运行自 SYSCLK 的单独振荡器(例如 SYSCLK 使用外部振荡器、Timer 2使用 INTOSC2)、因此您可以使用它独立测量基于 SYSCLK 的延迟环路或中断期间经历的时间。

    若要在较新的器件上测试时钟、建议使用 DCC 方法。 您可以为 INTOSC1和 INTOSC2以及其他几个时钟源选项设置计数器。

    惠特尼