This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:错误#1015 MCU 正在加热

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227282/tms320f28335-error-1015-mcu-is-heating-up

器件型号:TMS320F28335

大家好、

请检查 MCU 是否有缺陷? 请参阅以下附件中有关该问题的详细信息:

e2e.ti.com/.../JTAG-Integrity-test.docx

我最初建议  尝试使用 CCS Uniflash 工具命令来解锁器件: 解锁器件->编程但不起作用。  

除此之外、MCU 在尝试使用时会发热。 我认为设备有缺陷、您能确认吗?

谢谢!  

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    器件过热可能表明它不再运行、但情况不一定是这样。 您能否在器件开启时尝试使用示波器查看 XRSn 引脚? 此外、您过去是否能够连接到此器件?  

    此致、

    Ben Collier