This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:通过 CAN 进行固件升级:MCAN 与 DCAN

Guru**** 2593450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226785/tms320f28377s-firmware-upgrade-over-can-mcan-vs-dcan

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、C2000 gurus:

我想 通过 CAN 在 F2837x 器件上实施固件升级功能。  我使用这两个写得很好的应用手册作为我的参考: SPRACN1、SPRABV4E 。 我找到了 F28003x 器件的 MCAN 示例(CAN 闪存编程器)、它(功能)似乎非常接近我想在 F2837x 器件上实施的内容。 在此处找到:\\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\flash

对于任何可用的 DCAN 器件、您是否有类似的示例(即使不是最终的 C2000Ware 就绪形式)? 如果不是、使用上述 MCAN 示例作为 F2837x 器件的参考、需要进行多大的跳转?

是否还有其他我应该使用的示例?

谢谢。

Hrishi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishi、您好!

    目前、我们没有  针对 F2837x 器件使用 CAN 的闪存内核示例。

    但是、您可以在 C2000Ware_4_03_00_00\utilities\flash_programmers\can_flash_programmer 中引用 F28003x  器件的代码、并针对 F2837x 器件修改该代码。

    1. 由于它当前为 F28003x 器件使用 CANFD 功能、因此需要进行一些修改才能启用 CAN 功能

    2. 如果您有 Visual Studio、则需要对 CAN_InitializeFD ()至 CAN_Initialize ()(CAN_FLASH_programmer.cpp)、CAN_WriteFD ()至 CAN_Write ()(f021_DownloadImage.cpp)函数以及标准 CAN 的消息缓冲器/比特率要求进行修改。 此外、为了更易于在命令提示符处使用、可将器件名称更改为 F2837x。

    此致、

    Rajeshwarwy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeshwarm:

    完美! 这非常有帮助。

    谢谢。

    Hrishi.