This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:引导 ROM 和 RAM 初始值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222658/tms320f28376d-boot-rom-and-ram-init-value

器件型号:TMS320F28376D

大家好  

仅 MCU 运行标准从闪存中退出、并首先在 ROM 中执行引导  

ROM 引导是否处理  RAM Init 至0x00  ?   

还是将我的 代码中的初始化为所需的值? 在这种情况下 ,可以使用任何编译器选项来避免 为它编写例程?

谢谢你  

Br

Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    引导 ROM 是这样做的、但在 运行 应用程序时 、最好是由应用程序初始化它自己的.data 段。

    要通过工具执行此操作、 请参阅此处的 TI C2000 CGT 文档: https://www.ti.com/tool/C2000-CGT 并在链接器设置中查找 BINIT 段的用法。

    请告诉我这是否适合您。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar,  

    那么 ROM 引导  是否会执行 RAM init @zero?  

    谢谢你  

    Br

    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    我可能在这里引起了混淆。 RAM 清除是专门针对引导 ROM 的要求而不是针对整个 RAM 进行的。 应用程序需要初始化它正在使用的 RAM 段。

    -Kedar