This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:内部基准输出

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226672/tms320f280038c-q1-internal-reference-output

器件型号:TMS320F280038C-Q1

大家好、C2000团队、

我想使用1.65V 内部基准电压作为 外部运算放大器的基准输入。

哪个引脚是基准电压输出端口?

我是否可以在内部基准模式下将 VREFHI 引脚用作外部器件的电压源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    VREFHI 引脚提供内部基准电压、出现这种情况的主要原因是内部基准电压必须使用大容量电容器(2.2uF)进行滤波、这是因为面积要求而不切实际的。  内部基准电压实际上不应用于除了基准片载 ADC 之外的任何其它用途。  是否打算使用1.65V 作为 VREF/2的共模基准来支持其他一些外部电路?

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、我需要为运算放大器提供1.65V 电源。

    因此、我想使用内部基准来降低成本、而不是使用外部电压基准 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    您不能直接使用1.65V 为外部电路供电、这是因为 VREFHI 线路上的任何噪声都会使 ADC 转换失真。  但是、如果您需要将其用作外部基准、则也可以这样做、但要确保其连接到不应消耗变化电流的高阻抗缓冲电路上。

    此致、

    约瑟