This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:CCS v3.3 IDE 或编译器下载

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226764/ccstudio3-ccs-v3-3-ide-or-compiler-download

器件型号:CCSTUDIO3

您好!

我有一个在 CCS v3.3中编译的旧工程、需要对其进行一些快速更改。 在哪里可以找到 CCS v3.3?

或者、是否可以使用 CCS v5.5但安装与 v3.3相同的编译器? 我认为最初构建项目时使用的是编译器/连接器版本 PC v4.1.3吗?

谢谢。

Souf