This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:在哪里可以找到最新的 F28M35 usblib?

Guru**** 2505645 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226157/f28m35h52c-where-can-i-find-latest-f28m35-usblib

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

我正在使用作为 controlSUITE 的一部分下载的 V2.06 usblib。  我想下载最新版本、以查看是否有可能有助于解决我正在处理的问题的更改。  在 controlSUITE 中、最新版本为 v2.20。  这仍然是最新的吗?

当我单击下载 controlSUITE 时、会出现一条不再支持它的说明。  我下载了 C2000Ware、但在器件支持中没有列出 F28M35。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    F28M35的 usblib 未转移到 C2000Ware。  C2000Ware 具有适用于其他器件的 USB 库。  因此、controlSUITE 中包含的套件将是 F28M35的最新版本。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人惊讶的是、F28M35被排除在支持库更新之外。  是否有继续支持 F28M35器件系列的计划?  它是否正在逐步淘汰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

    F28M35是老一代器件、C2000Ware 不包含任何与该器件相关的软件。 因此,您必须为此设备使用控制套件。

    此致

    Siddharth