This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:SCIA 未在 SCIRXBuffer 中接收任何数据。 红色板对 LaunchPad 进行编程。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226222/tms320f28069-scia-not-receiving-any-data-in-scirxbuffer-using-the-launchxl-red-board

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我想我已经配置了所有必要的寄存器来在 SCIA 端口上接收 UART 数据。 我已验证数据是否已提供给硬件引脚、在本例中、硬件引脚7用于 RX。 附件是微控制器的 SCI 和 GPIO 寄存器的几个屏幕截图。 SCIA TX 在引脚12上正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasoon、

    您是否在 C2000Ware (适用于 SCI)中运行了我们的示例之一? 如果示例工作正常、这有助于排除任何硬件问题、我们可以更仔细地研究您的软件。  

    您将收到什么数据? 我确实看到了 SCIRXBUF 寄存器中的内容。  查看初始化代码以及如何除寄存器配置之外读取 RX 数据将会非常有用。  

    此致、

    Marlyn