This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SYS/BIOS 是否支持 TMS320F28388D 的 ARM-M4?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226354/tms320f28388d-does-sys-bios-support-arm-m4-of-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我知道 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)支持 TMS320F28388D 的 CPU1和 CPU2。  

SYS/BIOS 是否支持 TMS320F28388D 的 ARM-M4 (连接管理器)?

这有任何参考吗?

非常感谢您的帮助!

此致!

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实支持该函数、但我们不再建议在新工程中使用 SYS/BIOS。 但我们建议使用 FreeRTOS、可在内核目录的 C2000Ware 中找到该操作系统。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    谢谢! 我能否简单地理解一下、未来将在 C2000 MCU 而非 SYS/BIOS 中使用 FreeRTOS?

    此致!
    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我们今后要支持的内容。

    惠特尼