This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:针对准 z 源的 PWM 注入

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226234/tms320f28335-pwm-injection-for-quasi-z-source

器件型号:TMS320F28335

大家好、我想使用 svpwm 方法为准 z 源代码逆变器生成开关信号。 我可以生成传统的 svpwm 方法,但我不能添加短路时间. 因此、我想使用另一种称为 PWM 注入方法的方法。 也就是说、我要将具有不同频率和占空比的 PWM 信号添加到我生成的 PWM 信号中。 为此、我计划生成额外的 PWM 信号、然后通过或门将新的 PWM 信号与旧的 PWM 信号进行比较、再将其发送到驱动器。 我的问题是、是否只需通过软件即可在不需要或门的情况下将外部 PWM 信号添加到 PWM 信号中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保我正确理解、您是说附加 PWM 的频率和占空比将在原始 PWM 之上运行吗? 是这样吗? 我们在 PWM 模块中没有可以执行该任务的直接实现、但如果您希望使用 基于软件的方法、您可以立即更新比较和周期寄存器、这与占空比和频率中的运行时间更新相对应。


    谢谢。

    Aditya.