This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:SFRA GUI 连接问题

Guru**** 2822355 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SFRA, TIDM-1000, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222417/launchxl-f28379d-sfra-gui-connection-issue

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRATIDM-1000TMDSCNCD28379D、TMS320F28379D
我们已确认 Launchpad UART 在同一引脚上工作。  
不过、我们无法在 SFRA 和 GUI 之间建立连接。
随附的视频中记录了我们要执行的步骤。
请检查。
谢谢
研发团队工作

科学技术公司

(ISO 9001:2008认证公司)   

B-14, Industrial Estate, Pologround,  

Indore-452015, India

电话:+91-0731-2422330-33 Ext-201

电子邮件:lab@scientificindia.com

网址:www.scientificindia.come2e.ti.com/.../step1_5F00_ccs-code.mp4e2e.ti.com/.../step2_5F00_SFRA_5F00_GUI.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据类型应为浮点型而非定点型、除非是根据您的设计专门指定的数据类型。

    强烈建议请参阅已发布的参考设计、其中包含使用 F2837x 器件制作的 SFRA 代码。 TIDM-1000和 TIDA-10062。  请按照说明和屏幕截图进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们曾尝试使用  TIDM-1000 将数据类型更改为浮点、但问题仍未解决。  
    随附的视频中记录了我们要执行的步骤。
    请检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您 无法获得已发布参考设计 TIDM1000的 SFRA。 您说您尝试使用 TIDM-1000时、您使用的是 LAUNCHXL-F28379D 还是 TMDSCNCD28379D ? 此外、我看到在基于28379D 的代码中、将28和29用于 SFRA、而不是将42或43用于 SFRA。

    您能否 在不进行任何修改的情况下获取 TMDSCNCD28379D 并尝试为 TIDM1000发布的28379D 代码? 我将再次尝试为您提供 SFRA 可以正常工作的基本案例、以便您可以从一开始将您的 设置与参考设计进行比较、从而找出原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已确认 Launchpad UART 在同一引脚上工作。  

    不过、我们无法在 SFRA 和 GUI 之间建立连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LaunchXL F28379D、我们已投入使用42和43。

    问题仍然未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 在不进行任何修改的情况下获取 TMDSCNCD28379D 并尝试为 TIDM1000发布的28379D 代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在 TMDSCNCD28379D 上尝试它。

    但我们的疑问是、我们需要在 TMS320F28379D LaunchXL 本身上实现 SFRA + GUI。 这个问题还不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解了目标是 在 TMS320F28379D LaunchXL 上实施 SFRA + GUI。 希望 从 TMDSCNCD28379D 开始、它会解释您 无法与 TMS320F28379D LaunchXL 连接的原因。 让我们保持发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生,我们会做同样的,并与你联系。

    谢谢