This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLite (来自 Uniflash 7.2.0)"Unkown error"不返回批处理

Guru**** 2535130 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222498/dslite-from-uniflash-7-2-0-unkown-error-does-not-return-to-batch

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

嗨、大家好!

有时、编程失败并显示"Memory write failed: unkown error (内存写入失败:未知错误)"。 这本身令人不愉快、但影响很少的器件、是可以容忍的。 更糟糕的是,尽管超时,过程不会中断,并且 dslite 不会返回到我的批次。 操作员不会直接监控屏幕、有时只会在几小时后才发现故障。

你们有没有人有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、  

    主题专家不在办公室。 请预计在5月10日前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    这是什么器件?   

    手动使用 Uniflash 时、同一故障单元上是否发生了错误?

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、

    器件是 F28M35M。

    到目前为止、手动使用 Uniflash 时、该错误只是很少见、而未发生。 也没有问题。

    问题不是编程本身有问题、而是更多的是发生错误时挂起。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    如何配置引导模式引脚?  如果闪存引导配置为闪存引导、您是否可以尝试闪存引导以外的引导模式?

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    引导模式引脚如下:/XRES 连接高电平、EMU1连接高电平、EMU0在低电平时获得短脉冲。 这在原则上也起作用...我们已经以这种方式编程了超过200k 的组件。  遗憾的是、不能完全避免在线测试仪上的干扰耦合。 主要问题是出现错误时 dslite 挂起 。 当 dslite 返回时、我可以通过重复对器件进行编程、而不会出现任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    超时应该有用。  让我将这项任务分配给 Uniflash 团队、以便进一步分析 dslite 挂起的原因。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    我已经很好地测试了超时、它可以正常工作。 很遗憾、发生错误时、超时不起作用。  

    屏幕截图只是一个示例、很遗憾、效果不是很好、仍然没有超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    是否可以尝试当前版本的 UniFlash (8.3.0)、然后查看问题是否仍然存在?  

    谢谢

    小标题