This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:在 tirtos SysBIOS 中未找到 fatfs

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224237/f28m35h52c-fatfs-not-found-in-tirtos-sysbios

器件型号:F28M35H52C
Thread:SYSBIOS 中讨论的其他器件

您好!

我要在具有 N25Q 闪存芯片的现有定制硬件上针对 C2000在 TI-RTOS 中实施 FatFS。 我有可用的最新 tirtos_c2000_2_16_01_14。 我找到的一些示例使用了 ti/sysbios/fatfs 中的 FatFS。

C:\ti\tirtos_c2000_2_16_01_14\products\BIOS_6_45_02_31\packages/ti\sysbios

不过、在 ti/sysbios 中没有这样的 fatfs 目录。 我是否需要单独安装它? 我无法找到这样做的任何指示。

然而,我发现 fatfs 在兆瓦,但它们不是完全相同的文件名是不同的。

希望对这一点有一些深入的了解。

谢谢。

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎正在使用此处的代码:C:\ti\tirtos_c2000_2_16_01_14\products\tidrivers_c2000_2_16_01_13\packages/ti\mw\fatfs

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎在使用 C:\ti\tirtos_c2000_2_16_01_14\products\Mware_v202a\third_party\fatfs 中找到的示例

    是否有转换方法可以使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过添加.cfg 成功地使用了 Mware

    我是否需要执行任何操作来解除对默认 tidrivers 的引用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TIRTOS fatsd 示例来看、它看起来像 xdc.useModule('ti.mw.fatfs.FatFS')将\ti\mw\fatfs 1拉到项目中。 我认为只要你在 cfg 文件中不使用那个、就应该可以使用其他实现。

    惠特尼