This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:错误-2131 @ 0x0

Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223567/tms320f280049c-error--2131-0x0

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我使用的是使用 TMS320F280049C 的定制电路板。 电路板已经工作了几天、但现在我无法连接到它并得到错误代码:错误-2131 @ 0x0。

我已经尝试过电源循环以及拔下和插入 USB。

在我的目标配置文件中、我尝试了以下是我的输出日志"Test Connection"。

请告诉我、该问题是否可以解决。

谢谢。

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已经能够在此器件中加载程序了? 您是否可以尝试将设备置于等待引导模式?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、我以前可以将程序加载到此器件。 我曾尝试将其置于"等待引导模式"、但仍然无法连接。

    谢谢。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您是将自己的程序加载到器件上 、还是 TI 示例? 如果是自定义程序、您是否愿意通过私人消息与我分享该程序? 如果是、我会向您发送朋友请求。 我想检查程序是使用了 GPIO35还是 GPIO37、因为这些 GPIO 使用的引脚与 TDI 和 TDO JTAG 信号相同。  

    另外、您能否提供有关上次连接到器件的更多详细信息? 您在运行或单步执行程序时是否失去连接? 此外、仅需确认一下、您的程序是否与您能够连接时的程序相同?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    问题已解决。 它与硬件有关。

    谢谢。

    Jason