This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:芯片应用问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218804/tms320f280025-application-issues-of-chips

器件型号:TMS320F280025

我想问一下 TMS320F280025芯片的物理和逻辑扇区之间有什么区别?

您是否还能为此芯片提供 FLASHAPI 库的源代码?

此外、在通过闪存 API 库擦除闪存的过程中、可以读取闪存中的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    1)您能解释一下在这种情况下您所说的物理和逻辑部门是什么意思吗?  我将在此基础上进行说明。

    2) 2)如果存在有效的需求、则我们可以根据签署的协议(NDA)提供闪存 API 源代码。

    3)从不允许有活动擦除或编程操作的闪存存储体读取/获取。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    您还有其他相关问题吗?

    或者我可以关闭此帖子吗?

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tonyx。

    我之所以关闭此帖子、是因为在过去3周内我没有收到您的回复。

    如果您还有其他问题、请根据需要打开新帖子。

    谢谢。此致、
    Vamsi