This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 uniflash 升级程序时发生故障

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1220035/tms320f28377s-a-fault-happened-when-upgrade-program-using-uniflash

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI 工程师:

如今、我使用 Uniflash  升级 程序。  有时, 它 会 有 一个   可以   从 图片看到的错误。

  该 故障的概率 可能 约为5% 。     当 这种 现象 发生时,我会再次升级。

那么、您有什么建议吗?

祝你一切顺利。

焦炭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coke:

    在擦除/编程操作期间、您能否检查电压线是否处于器件的工作范围内?  否则、读取可能会失败、从而导致此类错误。

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vamsi:

    感谢  您的 建议。  我  想     仔细核对这一点。         如果    出现一些新的事情、会尽快回复。

     祝  你一切顺利。

    焦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coke:

    我现在将暂停该主题。

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coke:

    因为我没有收到您的反馈、所以我将关闭此帖子。  如果您还有其他问题、请根据需要打开新帖子。

    谢谢。此致、
    Vamsi