This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:数据表中包含 I2C 时序要求数据

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225568/tms320f280039-i2c-timing-requirements-data-in-datasheet

器件型号:TMS320F280039

尊敬的 Champs:

对于 I2C 时间数据有一些问题。

1.I 在线阅读 F280039数据表、发现 I marked (T10)的数据似乎 不完整。 我试图在另一个 浏览器中阅读,并试图下载文件和读取,但我读了相同的东西。 这里的数据应该是什么?  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f280039.pdf?ts=1683803067979&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FTMS320F280039

2. T10用来过滤尖峰, 那么可以过滤多少电压呢? 滤波器在哪里?

3. F28069数据表中没有 tw (SP),这是否意味着 F28069没有这个过滤器?

4.同样在同一个表中、T5最大值为1000ns、如果在上升时间电压如下图所示下降、有没有任何风险?

在此问题上、您能帮助我吗? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    2. T10用于滤除尖峰、 那么可以滤除多大的电压? 过滤器在哪里?

    任何小于50ns 的干扰都将会出现错误。 MCU 读取为1或0但宽度小于50ns 的任何信号都将由尖峰滤波器进行滤波。

    Unknown 说:
    3. F28069数据表中没有 tw (SP),是否意味着 F28069没有此过滤器?

    这个50ns 毛刺脉冲滤波器是 I2C 技术规格要求。 因此、它也可在 F28069 I2C 中使用。 在较旧的器件数据表中、我们没有明确提及这一点。

    。 同样在同一个表中、T5最大值为1000ns、如果在上升时间电压如下图所示下降、是否存在任何风险[/报价]

    这看起来像是某种振铃噪声、如果这些脉冲的宽度超过50ns、可能会导致问题。 我建议使用串联电阻、更强的上拉电阻并进行阻抗匹配、以解决这些问题。

    此致、

    Manoj