This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:DRV8312EVM 原理图

Guru**** 2520840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224719/drv8312-c2-kit-drv8312evm-schematic

器件型号:DRV8312-C2-KIT

您好、专家!

你好。

我有一个问题、DRV8312EVM_RevD_Schematic.pdf 中三相的电压反馈是什么?
DRV8312EVM_RevD_Schematic.pdf 中三相的电压反馈是一个绕组端到 GND 的电压、而不是一相的电压。
但是、您的 TI 项目使用这些电压作为三个相位的值来计算 DQ 轴电压。
克拉克变换直接使用电压执行。

请告知

此致、

Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    但是您的 TI 项目使用电压作为三相的值来计算 dq 轴电压。

    您的项目是什么意思? 没有使用感测电压直接计算 DQ 轴电压的任何项目。

    感测 DRV8312上的三相电压和直流母线电压、并根据使用算法将这些电压转换为估算器/观测器的 α-β 轴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    我的意思是 project09位于以下路径中:"otorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boardsdrv8312kit_revD\f28x\f2802xF\projects\ccs"。  

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 InstaSPIN 实验室和用户指南。

    Instaspin_labs.pdf: \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》 https://www.ti.com/lit/spruhj1

     FAST 估算器需要三相电流和电压感应信号、这些信号将转换为两相站框架。  FOC 环路的输出是 d/q 轴电压、将转换为三相电压、以控制电机转速或扭矩。  

    如果可能、您可能会浏览电机控制教材、而您对本主题感兴趣。