This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SOC ADC @ 6400Hz 的 fPWM 频率生成- TMS320F28335

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225137/tms320f28335-fpwm-frequency-generation-for-soc-adc-6400-hz---tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

尊敬的:我想看看是否可以生成 PWM 中断、以便在频率为6400Hz 的 TMS320F28335 MCU 以150MHz 的频率运行时启动 ADC 转换。

按照技术参考手册 TMS320x2833x、TMS320x2823x 中的说明、我无法生成精确的频率来采样6400Hz 的信号、128个样本@ 50Hz。

我觉得奇怪的是、我无法实现那个精确的频率、我肯定做错了事情。 这就是为什么我要向您提供有关如何配置 PWM 定时节拍模块的建议。 或者可能有必要串联两个具有同步的 PWM。

谢谢。此致

Juanma

e2e.ti.com/.../fPWM_5F00_SOC_5F00_6400Hz.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ePWM 脱离 SYSCLK 运行、每个计数器增量将增加该数量(6.67ns = 150MHz)。  如果您需要的触发频率恰好是6400Hz、我们需要使 ePWM 时钟(因此使 SYSCLK)是彼此的整数倍。  如果将 SYSCLK 更改为120MHz (使用 PLLCR = 8、而默认为10)、这将起作用。

    上面假定您使用的是30MHz 输入时钟。  如果我们将频率更改为20MHz、则有更多的选项来更接近最大 CPU 频率、并且仍然达到6400Hz (此处可设置140MHz)。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew