This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:作为替代的适当编程器

Guru**** 2694575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, TMDSEMU200-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225225/tms320f2808-appropriate-programmer-as-replacement

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-UUNIFLASH

您好、专家!

 大约在过去15年里、我们的客户一直在某款产品上使用 TMS320F2808。  要对其进行编程、他们有一个 Signum JTAG-jet-TMS 编程器。  它最近停止工作、他可以告诉驱动程序的是、Windows 太旧了、不会再以任何方式加载它。  他们确实需要能够对此产品进行编程、因此他正在寻找:

  1. 推荐用于此器件的替代编程器(我在硬件开发下看到网站上列出的 TMDSEMU200-U、但不确定这是否适用于此器件)和
  2. 使用替代编程器上传固件文件的建议方法–特定的 IDE、编程工具等、是当前的正确选择。

为了说明  这一点、您能否告诉我们将由哪些程序员负责对此芯片进行编程? 我找到 TMDSEMU200-U 、但这可行吗、足够吗? 我们是否有 相应的应用手册或类似内容? 我们目前正在努力理解。   请提供帮助建议。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

     TMDSEMU200-U 应能够对 TMS320F2808进行编程。 TI 还销售 XDS110。 对于编程工具、TI 提供了 Code Composer Studio 和 UNIFLASH。 客户是否 对编程工具有任何特定要求?

    此致、

    Ben Collier