This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:ADC VREF 电压范围

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223740/tms320f28376s-adc-vref-voltage-range

器件型号:TMS320F28376S
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我可以在 TMS320F283*的 VREFHI 上使用3.3V 参考电压吗?

我的意思是这样我就会有0V-3.3V 的采样范围,或者 MCU 会把采样范围降低到0V-3V?

这在数据表中尚不清楚。

所有应用均提示 ADC Ref 应最大为3.0V、但数据表指出 VREFHI 可为3.3V  

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    根据数据表、ADC 运行条件表将 VREFHI 限制为2.4V 至 V (DDA)、其中 V (DDA) 的最大额定值为4.7V (绝对最大额定值表)、标称电压为3.3V (建议 运行条件表)。 数据表概述了器件的建议/限制工作条件、以防止损坏、但应用可能会描述一个特定的优化用例。  如果您不介意、可以告诉我 哪个应用说 ADC 基准的最大值应为3V 吗?

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了看: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/324460/tms320f28335-adc-input-range

    但现在我看到它是不同的 MCU 系列。

    我也有些疑问、因为在 LaunchPad 上  LAUNCHXL-F28379D VREFHI 为3V、因此我出于某种原因认为它是最大值。

    同时查看互联网上的许多应用连接3V、执行 VREFHI、而不是3.3V

    因此、当我使用 ADC 进行电流感应并希望具有更高的电压范围(3.3V/50A)时、没有什么能够模拟使用3.3V Vref?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我也有疑问,因为在 launchpad 上  LAUNCHXL-F28379D VREFHI 是3V ,所以我认为它是最大的原因[/报价]

    LaunchPad 设计中使用了3V VREF、但 F2837x 器件可以接受高达3.3V 的电压。 使用3V VREF 时、ADC 的输入范围将为0-3V。

    也看互联网许多应用连接3V 做 VREFHI 不3.3V [/报价]

    我想这是因为3.0V 精密基准更为常见。 我不确定是否存在很多3.3V 基准器件。 将 E2E 与下方的相关信息链接在一起。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960782/launchxl-f28379d-max-adc-input-voltage-3v-or-3-3v-adjustable-via-simulink

    因此、当我使用 ADC 进行电流感应并希望具有更高的电压范围(3.3V/50A)时、没有任何代理会使用3.3V Vref?  [/报价]

    如果没有现成的3.3V 精密基准解决方案、您可以将 ADC 电流感应信号调整为3V/50A。

    此致!

    Kevin 老师

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!