This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:能在新的工作区中启动 CCS、原件在我的 USB 密钥中

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225103/tms320f28335-can-t-start-ccs-in-a-new-workspace-and-the-original-is-in-my-usb-key

器件型号:TMS320F28335

您好!

这是启动 CCS 时的准备工作

当我选择 OK、然后选择时、我的负载是无限的、CCS 却没有应答。
实际上、当我在这台计算机上第一次使用 CCS 时、我正在使用 USB 闪存盘上的一个项目。  

我仍然有这个 USB 密钥、因此在我有了 USB 密钥后仍然可以启动 CCS、但现在我不知道如何启动没有它的 CCS。 我在 CCS 中时执行了"更改工作区"操作、但负载是无限的...

感谢你的帮助

此致

Matt é o.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt é o、

    我在 CCS 中时遇到"更改工作区",但我加载了无限次...

    此时会打开工作区选择对话框。 我不知道 CCS 为什么固定在这里。

    我假设您启用了使用该工作区作为默认工作区的选项。 您可以尝试清除此设置。 由于无法从 IDE 执行此操作,因此可以尝试通过编辑以下文件来手动执行此操作:

    \ccs\eclipse\configuration\.settings\org.eclipse.ui.ide.prefs

    将第5行设置为 true、如下所示:

    show_workspace_selection_dialog=true

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    novar luo 说:
    show_workspace_selection_dialog=true

    当我更改该参数时、CCS 不再启动。 但是、将其设置回 false 之后、我在 recent_workspace 行中手动添加了一个新的工作区、在我的 C:磁盘中添加了一个新的工作区、然后它就可以工作了。

    感谢您的帮助!

    最棒的酒店

    Matt é o.