This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:连接到目标时出错:(ERROR -716 @ 0x0)无法定位所需的动态库 jscserdes。 库位于搜索路径上 n't。 (仿真软件包9.11.0.00128)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224898/tms320f280049c-error-connecting-to-the-target-error--716-0x0-required-dynamic-library-jscserdes-could-not-be-located-the-library-isn-t-on-the-search-path-emulation-package-9-11-0-00128

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

从 \C2000Ware_4_03_00\device_support\f28004x\examples\led "led_ex1_blinky"导入工程后、无法构建上面标题为错误的工程。

工程没有选择"Build Configurations\Set Active\CPU1_LAUNCHXL_RAM"的工具、并且在 targetConfigs 下没有选择"TMS320F280049C_LaunchPad.ccxml"的选项、因此会发生此类错误。

但是、同一个 LED 项目能够在\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28004x\examples\led 下导入和构建"没有任何错误"

如何消除误差?

LED 项目的 PFA 屏幕截图,标题中有错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh,

    该工程看起来没有"TMS320F280049C_LaunchPad.ccxml"、因此显示了该错误。  您可以在 targetConfigs 下进行选中、然后查看项目的可用 CCXML 文件。  CCXML 文件用于启动调试会话并连接到电路板。

    此致

    Siddharth