This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:64引脚封装-引脚46我需要 QEP 与 VREGENZ 冲突

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225058/tms320f280039-64-pin-package---pin46-i-need-qep-conflict-w-vregenz

器件型号:TMS320F280039

大家好  

I m 工业 应用, 使用64引脚.

现在在 pin46上    我想看到 QEP (我只剩下一个), 但 我看到在 DM  VREGENZ 被分配给这个引脚  -- pin46   

当我分配给 QEP 时、pinmux 不明确   

您能确认   此引脚的配置是否正确吗?    

我可以分配给 eQEP  并且 能够在 VREGNZ 上玩吗 ?

谢谢你  

Br


Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    感谢您的提问。

    引脚46因封装而异。 有2个不同的64引脚封装可用:

    正如您在引脚属性中看到的、VREGENZ 仅在 PMQ 封装中可用。 GPIO39 (和所有相关的其他信号、如 eQEP 等)在 PMQ 封装上不可用:

    因此、请回答您的问题:

    TIGER WEI 说:
    我可以分配给 eQEP  并且 能够在 VREGNZ 上玩吗 ?

    不、这是不可能的。

    此致、

    Vince